Desenhar uma polilinha ou um polígono
Use a ferramenta
Polilinha
para desenhar uma polilinha ou um polígono.- NaExibição de projeto, clique duas vezes no contêiner para incluir o objeto.
- Na barra de ferramentas do editor, selecionePolilinha.
- No editor, posicione a cruz onde a polilinha ou o polígono deve começar.
- Desenhe a forma:
- Polilinha. Selecione os pontos na tela. Pressionepara finalizar o desenho da forma.Esc
- Polígono. Selecione os pontos na tela e selecione o ponto inicial para fechar o polígono. Se não quiser que o último segmento de linha se conecte com o primeiro segmento de linha, segureao posicionar o último segmento de linha.CtrlDICA: Para alterar a forma de uma polilinha ou de um polígono, selecione e arraste a alça de dimensionamento de um segmento.
O objeto é exibido no editor e na
Exibição de projeto
.polilinha
polígono
Dê sua opinião