Carregar um aplicativo
Use o widget Carregar aplicativo para carregar um Aplicativo FactoryTalk Optix para o dispositivo a partir de uma unidade USB.
- No dispositivo, abra a tela com o widget Carregar aplicativo.
- EmDigite o caminho do aplicativo, navegue até o Aplicativo FactoryTalk Optix para carregar a partir da unidade USB ou selecioneBuscarpara procurar o aplicativo.
- Se uma senha foi criada quando o aplicativo foi exportado, emSenha, digite a senha.
- Especifique se os arquivos existentes do aplicativo no dispositivo remoto são retidos ou substituídos:
- SelecioneExcluir os arquivos do aplicativo com a atualizaçãopara substituir os arquivos do Aplicativo FactoryTalk Optix, como o log de dados, se estiver fazendo download de um novo Aplicativo FactoryTalk Optix.
- DesmarqueExcluir os arquivos do aplicativo com a atualizaçãopara reter os arquivos existentes do Aplicativo FactoryTalk Optix, como o log de dados, se você estiver fazendo download do mesmo Aplicativo FactoryTalk Optix com apenas pequenas alterações ou adições.
#####exibe quaisquer erros ou mensagens de diagnóstico que ocorrem quando o Aplicativo FactoryTalk Optix é carregado. - SelecioneCarregar.
Dê sua opinião