Especificar configurações de rede
Use o widget Configurações de rede para habilitar o cliente DHCP e especificar o endereço IP, a máscara, o gateway e as configurações de DNS para a rede do dispositivo.
- No dispositivo, abra a tela com o widget Configurações de rede.Se você criou o projeto usando o modelo OptixPanel na página inicial, selecioneConfiguraçõeseRede.
- Selecione as configurações de rede a serem definidas para o dispositivo:
- LAN. Configurações de rede para um dispositivo compacto com uma porta ou um dispositivo padrão com duas portas.
- WAN. Configurações de rede para um dispositivo padrão com duas portas.
- SelecioneCliente DHCP habilitadopara atribuir endereços IP, máscara, gateway e DNS automaticamente e tornar as configurações somente leitura ou desmarcarCliente DHCP habilitadopara digitar as configurações de rede manualmente:
- Endereço IP. O endereço IP do dispositivo.
- Máscara. Esse endereço deve ser idêntico para a máscara do servidor.
- Gateway padrão. Endereço IP opcional do gateway da rede padrão.
- DNS 1. Endereço DNS primário da rede.
- DNS 2. Endereço DNS secundário da rede.
As alterações nas configurações de rede exigem que você reinicie o dispositivo. - Se você tiver feito alterações manuais, selecioneAplicar.
- SelecioneReinicializar.Você deve reconectar o dispositivo por meio do widget FTRA. Consulte Conectar ao acesso remoto
é exibido.Dispositivo desconectado
Dê sua opinião