Sincronizar data e hora do dispositivo
Use o widget Data e hora para definir a data e hora, o fuso horário e a sincronização de data e hora do dispositivo. Use o widget para especificar LAN ou WAN como a interface do Protocolo de hora da rede local.
- No dispositivo, abra a tela com o widget Data e hora.Se você criou o projeto usando o modeloOptixPanelna página inicial, selecioneConfiguraçõese, depois,Data e hora.
- NoModo de sincronização, selecione como a sincronização funcionará no dispositivo. Selecione uma das seguintes opções:
- Automático (servidor NTP remoto). A sincronização é executada automaticamente por meio do servidor NTP remoto.
- Manual
O endereço IP do dispositivo é somente leitura. - EmFuso horário, selecione o fuso horário do dispositivo.
- EmData e hora, selecione:
- Automático (servidor NTP remoto). Faça com que o servidor NTP remoto defina a data e a hora atuais.
- Manual. Configure a data e a hora usando o teclado virtual.
Se selecionarAutomático (servidor NTP remoto)como o modo de sincronização, você não poderá alterar a data e a hora manualmente emData e hora. - EmInterfaces do servidor NTP local, selecione o Protocolo de hora da rede para que o dispositivo aja como um servidor NTP e transmita a hora. Outros dispositivos podem, então, ser sincronizados com a data e a hora do dispositivo conectado. Selecione uma das seguintes opções:
- LAN. Selecione um dispositivo compacto que tenha apenas uma porta ou um dispositivo padrão que tenha duas portas.
- WAN. Selecione um dispositivo padrão que tenha duas portas.Se o dispositivo conectado for um dispositivo padrão que tenha duas portas, você poderá selecionar LAN ou WAN como a interface do servidor NTP local.
Alterações noFuso horárioou nasInterfaces do servidor NTP localexigem a reinicialização do dispositivo. - SelecioneReinicializar.
é exibido.Dispositivo desconectadoVocê deve reconectar o dispositivo por meio do widget FTRA. Consulte Conectar ao acesso remoto.
Dê sua opinião