Editor de receitas

O widget Editor de receitas contém os objetos gráficos e NetLogics necessários para exibir e gerenciar as receitas em tempo de execução.
Use o widget Editor de receitas para:
  • Exibir ingredientes e valores de uma receita armazenada durante a edição ou carregamento do controlador
  • Criar, editar ou excluir uma receita
  • Armazenar uma receita no banco de dados
  • Carregar uma receita do
    Aplicativo FactoryTalk Optix
    para o controlador
  • Carregar uma receita do controlador para o
    Aplicativo FactoryTalk Optix

Interface

Interface do editor de receitas
Itens do editor de receitas
Item
Nome
Descrição
1
Nome da receita
Atribua um nome a uma nova receita ou selecione uma receita existente.
2
Botões de controle de receita
  • Salvar
    . Armazena a receita no banco de dados durante a edição.
  • Excluir
    . Exclui a receita selecionada do banco de dados.
  • Carregar
    . Carrega os valores da receita do controlador para o
    FTOptixApplication
    .
  • Aplicar
    . Aplica a receita selecionada no controlador.
3
Lista de ingredientes
Ingredientes do esquema de receita.
4
Editor de valores de ingrediente
Valores editáveis dos ingredientes da receita.
5
Valores de ingrediente aplicados
Valores dos ingredientes no controlador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.