Adicionar controle de versão a um projeto existente
Adicione o controle de versão a um projeto existente que não tem controle de versão ativo ou a um repositório remoto que usa um provedor de controle de versão compatível. Os projetos sem controle de versão não exibem ícones para fazer commit, push ou pull das alterações nem do histórico de versões. Você pode criar versões de projetos externamente usando ferramentas fornecidas por um provedor de controle de versão.
Pré-requisitos
- Crie um repositório remoto com o mesmo nome do projeto.OBSERVAÇÃO: Se o projeto tiver um repositório local criado com o projeto mas nenhum repositório remoto associado, faça pull ou push das alterações para adicionar controle de versão. Consulte Fazer pull do repositório remoto das alterações que outros usuários fizeram ou Push das alterações para um repositório remoto.
- Para adicionar controle de versão a um projeto existente
- Com o projeto aberto, na barra de ferramentas principal, selecione a seta suspensa apósSalvarSalvar como.
- EmSalvar projeto como, digite:
- Nome. O nome do projeto. Use o mesmo nome do repositório remoto.
- Localização. A pasta para conter o projeto.
- Usar o controle de versão. Selecione para adicionar controle de versão ao projeto.DICA:Se o projeto já tiver controle de versão eUsar o controle de versãojá estiver selecionado, oFactoryTalk Optixcriará um novo repositório local sem histórico de commit anterior.
DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados. - SelecioneOK.
versão do projeto
Dê sua opinião