Commit de alterações em um repositório local

Salve as alterações em um projeto para salvar apenas as alterações no computador local. Não é feito o backup das alterações salvas em um repositório. Faça commit das alterações para que seja feito o backup delas no repositório local que está na pasta do projeto no computador local.
  1. Selecione
    Salvar e fazer commit
    .  
  2. Se o controle de versão não estiver configurado e a mensagem "É necessário configurar um nome de usuário e e-mail nas opções do FactoryTalk Optix Studio antes de fazer um commit" é exibida:
    1. Na barra de títulos do
      FactoryTalk Optix Studio
      , selecione
      Opções do FactoryTalk Optix Studio
      .
    2. Selecione
      Controle de versão
      .
    3. Em
      Configuração do usuário do controle de versão
      , em
      Nome de usuário
      , insira seu nome de usuário.
      DICA: O
      Nome de usuário
      é o nome exibido ao lado dos commits quando você abre o
      Exibir histórico
      de um projeto. Exibir histórico identifica seus commits com a primeira letra do seu nome de usuário.
    4. Em
      E-mail do usuário
      , digite seu endereço de e-mail.
    5. Selecione
      Salvar
      .
  3. Em
    Salvar e fazer commit
    , em
    Mensagem de commit
    , insira uma descrição das alterações que você está fazendo commit.
  4. Selecione
    OK
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.