Autenticação de usuário
É necessária uma identidade de provedor de controle de versão para se autenticar como usuário do
FactoryTalk Optix
. Sem uma identidade de provedor de controle de versão, você não pode fazer push das alterações salvas e com commit em um projeto compartilhado para o repositório remoto. Adicione sua identidade de provedor de controle de versão usando as opções do FactoryTalk Optix
ou autentique-se quando tentar fazer push das alterações para o repositório remoto.Para gerenciar a autenticação de usuário:
Dê sua opinião