Criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo
Crie um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo e edite seu código em um editor de código externo.
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
- Para criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo
- Crie um tipo de objeto. Consulte Criar um tipo de objeto.
- No painelExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecioneAdicionar comportamento personalizado.
- Clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecioneEditar com o editor de código .NET (externo).O editor de código externo é aberto. O seguinte código é adicionado no NetLogic:[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
No editor de código, desenvolva o método.
Dê sua opinião