Configurar um cliente da API REST

Adicione um cliente da API REST NetLogic das Bibliotecas para expor métodos HTTP.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Em
    Bibliotecas
    , pesquise
    REST API Client
    .
  3. Em
    Componentes
    , arraste o
    Cliente da API REST
    para o
    NetLogic
    na
    Exibição de projeto
    .
    Na
    Exibição de projeto
    , o
    RESTApiClient
    aparece na pasta
    NetLogic
    .
  4. Feche as
    Bibliotecas
    .
  5. (opcional) Em
    Propriedades
    , edite:
    • Tempo limite
      . Tempo após a solicitação ser cancelada, se nenhuma resposta for recebida. O padrão é 10 segundos.
    • UserAgent
      . String que representa o aplicativo na qual a solicitação se originou. O padrão é FTOptix.
Use os métodos GET, POST e PUT expostos na lógica de aplicativo. Consulte Métodos HTTP.
DICA: Por exemplo, você pode disparar os métodos com um evento MouseClick de um objeto Botão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.