- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Informações importantes do usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre instalação, configuração e operação deste equipamento antes de instalar, configurar, operar ou fazer a manutenção deste produto. É obrigatório os usuários conhecerem as instruções de instalação e fiação, além dos requisitos de todos os códigos, leis e padrões aplicáveis.
As atividades, incluindo instalação, ajustes, entrada em serviço, uso, montagem, desmontagem e manutenção, devem ser realizadas por pessoal devidamente treinado de acordo com o código de práticas aplicável.
Se este equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
Em nenhum caso a Rockwell Automation, Inc. se responsabilizará por danos indiretos ou consequências resultantes do uso ou aplicação deste equipamento.
Os exemplos e diagramas neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido às muitas variáveis e requisitos associados às instalações específicas, a Rockwell Automation, Inc., não pode assumir responsabilidade pelo uso com base nos exemplos e diagramas.
A Rockwell Automation, Inc. não assume nenhuma responsabilidade de patente com relação ao uso de informações, circuitos, equipamentos ou softwares descritos neste manual.
É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem a autorização por escrito da Rockwell Automation, Inc.
Ao longo deste manual, quando necessário, usamos observações para informar você sobre questões de segurança.
AVISO:
Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar uma explosão em um ambiente perigoso, podendo causar ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda econômica.
ATENÇÃO:
Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda econômica. O estado de atenção ajuda a identificar um perigo, evitar um perigo e reconhecer a consequência.
IMPORTANTE:
Identifica informações críticas para o sucesso da aplicação e compreensão do produto.
Os rótulos também podem estar sobre ou dentro do equipamento para informar precauções específicas.
PERIGO DE CHOQUE: | Os rótulos podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um acionador ou motor, para alertar as pessoas de que uma tensão perigosa pode estar presente. |
PERIGO DE QUEIMADURA: | Os rótulos podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um acionador ou motor, para alertar as pessoas de que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas. |
PERIGO DE ARCO ELÉTRICO: | Os rótulos podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um centro de controle de motor, para alertar as pessoas sobre possíveis arcos elétricos. Arcos elétricos causam ferimentos graves ou morte. Use Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados. Siga TODOS os requisitos regulamentares para práticas de trabalho seguras e para Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). |
Rockwell Automation
reconhece que alguns dos termos usados atualmente em nosso segmento e nesta publicação não estão alinhados em relação ao processo de adoção da linguagem inclusiva na tecnologia. Estamos colaborando proativamente com colegas do segmento para encontrar alternativas para esses termos e fazer as alterações em nossos produtos e conteúdo. Pedimos desculpas pelo uso de tais termos em nosso conteúdo até a conclusão da implementação dessas alterações.Dê sua opinião