Configurar uma grade de alarmes
Adicione uma tabela que exibe o status de alarmes em tempo real.
- Na barra de ferramentas, selecioneBibliotecas de modelos
- EmBibliotecas, pesquiseAlarm Grid.
- EmComponentes, arraste aGrade de alarmespara aPage2 (type)naExibição de projeto.GradeDeAlarmes1é exibido emPage2 (type).
- SelecioneFechar.
- NaExibição de projeto, selecioneGradeDeAlarmes1.
- EmPropriedades, defina oAlinhamento horizontalcomoAlongar.O objeto ajusta sua largura à do contêiner em tempo de execução.
Dê sua opinião