Criar um medidor linear do termômetro

Crie um indicador linear com uma área de destaque que indica a temperatura atual.
  1. Crie e configure o medidor:
    1. Clique com o botão direito do mouse em
      MainWindow (Type)
      e selecione
      Novo
      Controles básicos
      Medidor linear
      .
    2. Passe o mouse sobre um medidor, selecione
      Edit
      e digite
      ThermometerGauge
      .
    3. Em
      Propriedades
      , crie um vínculo dinâmico entre
      Valor
      e
      ProjectName
      Modelo
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  2. Defina a área de destaque do medidor de valor:
    1. Em
      Propriedades
      , ao lado das
      Áreas de destaque
      , selecione
      Add
      .
    2. Em
      ÁreaDeDestaque1
      , defina
      Cor
      como
      #f30000
      .
    3. Defina
      De
      como
      75
      .
    4. Defina
      Até
      como
      100
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.