Criar um objeto Forno

As propriedades do objeto serão usadas para gerar elementos de interface automaticamente.
  1. Crie o objeto Forno:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Objeto
      .
    2. Passe o mouse sobre o objeto, selecione
      Edit
      e digite
      Kiln
      .
  2. Crie cinco variáveis de Forno:
    1. Em
      Propriedades
      , crie cinco variáveis selecionando
      Add
      , na parte superior, e
      Variável
      .
    2. Renomeie as variáveis, passando o mouse sobre cada variável, selecionando
      Edit
      e inserindo:
      • Address
      • Enabled
      • Image
      • SetPoint
      • Temperature
  3. Configurar os tipos de variáveis de Forno:
    DICA: Os objetos gráficos são criados com base nos tipos de variáveis.
    1. Ao lado de
      Address
      , selecione
      Int32
      e
      String
      .
    2. Ao lado de
      Enabled
      , selecione
      Int32
      e
      Boolean
      .
    3. Ao lado de
      Image
      , selecione
      Int32
      e
      ResourceUri
      .
      DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleção
      Mostrar tudo
      .
    4. Ao lado de
      Temperature
      , selecione
      Int32
      e
      Float
      .
  4. Defina os valores das variáveis de Forno:
    1. Defina o valor da variável
      Address
      como
      192.168.0.1
      .
    2. Defina o valor da variável
      Image
      como
      %PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg
      .
    3. Defina o valor da variável
      SetPoint
      como
      100
      .
    4. Defina o valor da variável
      Temperature
      como
      27.3
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.