O mundo da produção está mudando e a IA generativa é um dos muitos agentes de mudança. O Relatório do estado da produção inteligente de 2024 aprofunda-se em como a IA geradora está levando a força de trabalho a novos níveis. Os dados deste ano mostram que a economia e a inflação continuam sendo uma das principais preocupações, mas, ano após anos, as organizações estão gastando mais em tecnologia para obter uma vantagem competitiva. O relatório deste ano contém essas e outras percepções importantes obtidas pela pesquisa com 17 países e 1.600 entrevistados realizada por uma empresa de pesquisa terceirizada imparcial. As descobertas revelam como os fabricantes estão abordando a tecnologia e sua força de trabalho em 2024 - e além - para construir o futuro resiliente de amanhã.