Sistemas díspares, a falta de comunicação entre ativos e dados de máquina inexplorados não precisa ser uma realidade. Onde quer que você esteja em sua jornada para uma mina conectada, podemos ajudar você a conectar, gerenciar, validar e otimizar a produção.
Veja o que é possível: a realidade mista aumenta e produtividade e a segurança do trabalhador
A força de trabalho de mineração está mudando. Trabalhadores experientes estão se aposentando, a demanda por materiais está crescendo e as habilidades de que os funcionários precisam estão mudando. A tecnologia também está mudando. E quando manter os trabalhadores seguros é a prioridade, a nova tecnologia está expandindo as possibilidades humanas, colocando a segurança em primeiro lugar e ajudando os mineiros a realizarem seus trabalhos com rapidez e precisão. Assista a este vídeo para ver como a realidade aumentada e a realidade virtual se reúnem para dar suporte aos trabalhadores das minas.
Experimente você mesmo: acesse esta demonstração para ver como a realidade mista torna você mais produtivo
A tecnologia de realidade aumentada pode melhorar bastante o processo de manutenção de equipamentos. Quer experimentar? Coloque seu capacete (brincadeira) e interaja com a nossa demonstração gratuita. Você só precisará de um smartphone ou tablet.
Reimagine a manutenção de equipamentos da mina com tecnologia de AR e VR
Imagine voar através de uma réplica digital da sua mina em um computador. Ao passar pelos equipamentos, você vê as mesmas imagens e sons que estão acontecendo na sua mina real, como o flash vermelho de um alarme ou o ronco constante de uma esteira rolante. Isso soa futurístico, complicado, caro e simplesmente irreal? Não é! Descubra como a tecnologia moderna está ajudando as empresas de mineração em todo o mundo a reinventar a maneira como abordam a manutenção de equipamentos.