As empresas que adotam a metodologia de segmento digital estão avançando na produtividade e inovação. Como? Proteger o segmento digital possibilita fluxo de dados sem interrupções por toda organização, que leva a melhorias e benefícios em toda a operação. Imagine colaborar em tempo real entre a cadeia de valores, validar novas linhas e processos virtualmente, simplificar ciência de dados e aumentar sua flexibilidade de manufatura. Pare de imaginar e torne o segmento digital sua nova realidade.
O potencial da Transformação Digital é claro
Desenvolva todo seu potencial com o segmento digital
Acelere a inovação
O êxito na fabricação sempre foi vinculado à sua capacidade de inovar com rapidez. E se você pudesse reunir, na nuvem, cada parte dos seus dados distribuídos ao redor do mundo, com todos continuamente colaborando no processo de projeto?
Reduza o tempo para alcançar a qualidade
Otimize os processos de fabricação em um ambiente virtual antes de investir no mundo físico. Capacite os engenheiros para simularem todos os aspectos da produção e comissionarem as máquinas virtualmente, sem precisarem acessar nenhuma peça do equipamento.
Antecipe o tempo de lançamento no mercado
Remova as dependências ao reunir desde o começo todas as partes interessadas em tempo real. Inicie o projeto do produto, da máquina e a engenharia de produção simultaneamente para reduzir o cronograma e avaliar a produtibilidade do projeto.
Eleve a produtividade da força de trabalho
Com 58% dos profissionais se aproximando da aposentadoria e processos que estão se tornando cada vez mais complexos, é hora de capacitar sua força de trabalho em constante transformação.
Adquira a experiência dos melhores operadores
Dimensione a experiência de fabricação em toda a força de trabalho com a Realidade Aumentada. Os operadores especializados podem aprimorar os procedimentos operacionais padrão ao documentar e compartilhar prontamente com a empresa os seus padrões de excelência.
Antecipe o tempo da rampa do funcionário
Capacite sua força de trabalho para atingir seu potencial máximo com treinamento de alta fidelidade e instruções práticas. Com acesso a instruções automáticas e passo a passo, o novo pessoal no chão de fábrica é preparado para fazer um conserto pela primeira vez no primeiro dia de trabalho.
Otimize as operações
O segredo para otimizar as operações é conectar a fábrica ao conteúdo digital criado por outras funções de negócios. Você pode reduzir 70% do esforço de projetos de ciência de dados automatizando a convergência de TI/TO.
Automatize a convergência de TI/TO
Obtenha percepções expansíveis com um modelo de informações otimizado para o segmento digital. Nosso modelo de informações comum reduz drasticamente o esforço necessário para as análises industriais ao criar o contexto de dados de TO na fonte.
Habilite a fabricação automatizada
Aumente a flexibilidade e a agilidade de fabricação superando as divergências entre os sistemas empresariais. Faça downloads e realize trabalhos de qualquer fábrica e linha ao redor do mundo, sem precisar de intervenção humana.
Automatize os fluxos de trabalho
O acompanhamento da demanda geralmente exige a coordenação entre vários sistemas. Automatize esses fluxos de trabalho para orquestrar a produção e, então, alocar recursos em suas operações e na cadeia de fornecimento.
Parceria com a Rockwell Automation



Recomendado para você