Inversores de frequência inteligentes ajudam a reduzir o tempo de parada não programada
Com um inversor de frequência inteligente, os engenheiros podem definir modelos analíticos para medir a velocidade do equipamento ou outras características. Além disso, eles podem usar dados acessados remotamente para identificar possíveis necessidades de manutenção. Ao examinar três bombas que estão funcionando na mesma velocidade, um engenheiro pode notar que uma bomba apresenta um torque de carga menor. Como resultado, um técnico pode ser enviado para investigar o problema. Os inversores de frequência com visibilidade remota dos dados ajudam a:
- Reduzir o tempo de parada não programada e os custos de manutenção
- Ver alertas preditivos de vida útil com base em análises incorporadas para componentes críticos
- Confirmar as horas de tempo de execução dos componentes do inversor de frequência e requisitos de manutenção
Além disso, quando os inversores de frequência PowerFlex 6000T são combinados com o FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, os operadores têm uma visão abrangente da integridade dos ativos da fábrica, incluindo:
- Prever e identificar falhas de bomba, ventilador ou soprador
- Receber notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.
Onde os inversores de média tensão fornecem o maior valor
Setores que consomem muita energia, como petróleo, metais, minerais, alimentos, celulose e produtos químicos, são responsáveis por mais de 50% do uso global de energia industrial e oferecem inúmeras oportunidades para soluções de controle inteligente de motores.
Os inversores de média tensão PowerFlex podem controlar motores para bombas, compressores, transportadores, sopradores, extrusoras, ventiladores, misturadores, guindastes, guinchos, resfriadores e propulsores. E cada aplicação oferece a oportunidade de reduzir o uso de energia.
A oportunidade de aplicar o controle de transferência de sincronização para bombas nas indústrias de água, esgoto, petróleo e gás é enorme. Um cliente da Rockwell Automation na indústria de energia usa mais de 100 inversores de média tensão – e a maioria opera sistemas de transferência de sincronização.
Três principais benefícios do controle do motor de transferência de sincronização
Faça mais com menos equipamentos. Os inversores de frequência PowerFlex 6000T e PowerFlex 7000 com controle de transferência de sincronização ajudam a:
- Economizar energia. Combine a eficiência do inversor de frequência com transições de sincronização e dessincronização perfeitas e colha o benefício de economia de energia da operação direta na linha em velocidade ideal. Reduzir as cobranças de energia em horário de pico. Reduza as perdas de potência do inversor de frequência porque o tamanho e o número de inversores de frequência são reduzidos
- Economizar tempo. Reduza tempo e custos projetando sistemas com vários inversores – especificando, comprando, enviando, instalando, comissionando e mantendo inversores de frequência adicionais
- Economizar dinheiro. Reduza os custos de capital e operacionais. Custa menos comprar, alojar, alimentar e resfriar um MV Drive com um sistema de transferência de sincronização em vez de vários inversores de frequência
A Rockwell Automation oferece sistemas de transferência de sincronização com inversores de média tensão desde 1989. Diversas centenas de sistemas de transferência de sincronização foram implementados em todo o mundo.
Ao fornecer controle preciso do motor e dados de processo em tempo real com alertas de manutenção preditiva, os inversores de frequência inteligentes podem ajudar a alcançar suas metas de produção. Saiba mais sobre os inversores de média tensão PowerFlex on-line. Há uma solução de MV Drive certa para você.