Começa com a melhoria da produtividade do usuário final
Suponhamos que você tenha um cliente de conversão que deseja otimizar a produção e minimizar o tempo de parada e a manutenção. Ao mesmo tempo, ele precisa fazer isso com uma força de trabalho menos qualificada e menos experiente do que nos anos anteriores. É um cenário muito comum.
O sucesso exige uma combinação de conhecimentos sobre a aplicação, uma estratégia de informações e um conjunto de ferramentas que pode ajudar a atingir as metas do cliente. Não seria bom se um sistema de controle ajustasse e reduzisse os problemas automaticamente com os próprios algoritmos? No caso da conversão de papel, ele poderia lidar com alterações de conformidade ou reduzir a ressonância mecânica no sistema usando filtragem de encaixe. Essa é a promessa da Indústria 4.0.
Outro ponto problemático para o cliente que o uso de informações pode resolver é a manutenção das máquinas. Em vez de trocar as lâminas de serra de madeira em períodos pré-estabelecidos, não seria melhor o sistema entender quando a lâmina está gasta para que elas só sejam trocadas quando necessário? E, durante a troca, mais instruções de trabalho podem ser fornecidas com realidade aumentada para garantir que os procedimentos apropriados de troca sejam seguidos.
Em uma época de escassez de mão de obra, máquinas equipadas com esse tipo de tecnologia serão inestimáveis para os proprietários de marcas. E como fabricante de máquinas, somente você conhece bem o seu equipamento para fazer isso da maneira certa. Com a ajuda do parceiro de controles certo e de uma solução simplificada, você pode agregar valor imediato aos clientes, diminuir a pressão sobre seus recursos limitados e colocar suas máquinas inteligentes no mercado mais rapidamente.