Tecnologia de controle transformadora
Enquanto o aprendizado de máquina simplificou a programação robótica, a tecnologia de controladores mais recente representou uma reviravolta transformadora para fabricantes. Graças à velocidade e ao desempenho aprimorados dos processadores, as aplicações robóticas podem ser executadas nos controladores comuns que controlam o resto da máquina.
Por exemplo, este controlador traz um processador que dá até 45% mais capacidade do que os de gerações anteriores para atender às demandas da robótica por controle de movimento e comunicação de alta velocidade.
Também importante, os fabricantes podem alcançar a funcionalidade de segurança de acionamento exigida para aplicações robóticas em uma plataforma de controlador, bem como padronizar o método de segurança em toda a máquina.
É claro que usar uma plataforma unificada para o controle de máquina e de robótica acelera o desenvolvimento, a integração e a implantação dos equipamentos do fabricante. Além disso, os fabricantes podem ampliar as inovações com facilidade em todo o portfólio e assumir o controle de todos os aspectos das máquinas.
A cada ano, vemos mais fabricantes de máquina tiraram vantagem de uma plataforma de controle unificada para desenvolverem equipamentos robóticos flexíveis e otimizarem o gerenciamento do ciclo de vida. Dê uma olhada neste exemplo.
Descubra como os fabricantes de máquina estão usando a mais moderna tecnologia para desenvolver máquinas inovadoras.