A análise preditiva altera a equação para aplicações com inversor de frequência de alta potência
Você já ouviu falar sobre a Internet das Coisas Industrial (IIOT), e os inversores de frequência são uma das “coisas” da IIOT.
Hoje em dia, inversores com análise preditiva integrada são capazes de prevenir um tempo de parada não programada significativo. Por exemplo, os inversores têm ventiladores integrados para evitar o superaquecimento. Se um desses ventiladores parar de funcionar, o inversor sobreaquece e apresenta falha, o que consequentemente causará um tempo de parada não programada.
A tecnologia TotalFORCE® é uma maneira de resolver esse problema prevendo a vida útil do ventilador. Esse modelo analítico é mais do que um simples contador. Ele leva em conta a temperatura ambiente medida (os sensores são embutidos nos módulos do inversor) e a velocidade medida do ventilador. A diminuição da velocidade do ventilador é um indicador de que os mancais do ventilador estão com falha.
O modelo de manutenção preditiva fornece uma notificação através da rede EtherNet/IP para o sistema de controle assim que o ventilador atinge uma determinada porcentagem de sua vida útil prevista - 80% por padrão.
Um sistema conectado pode fornecer à equipe de manutenção uma notificação para substituir o ventilador durante a próxima interrupção programada, evitando o tempo de parada não programada.
Além disso, um sistema conectado pode ser usado para verificar automaticamente o estoque de peças e, se necessário, solicitar a reposição.