Antecipando as especificações
Sistemas verificados, como a tecnologia de carrinho independente (ICT), são uma alternativa inteligente para as limitações físicas e de produtividade dos mecanismos existentes. Mas você precisa prever as especificações.
O processo típico é mais ou menos assim: A equipe de compras ou engenharia é encarregada de comprar uma máquina para X. Eles enviam uma solicitação de orçamento com aquelas especificações e os OEMs fazem a cotação da máquina sem muitos desvios, ou correm o risco de perder a venda.
Agora, vamos pular para a parte que vem depois que o trabalho foi ganho. A máquina está pronta e a equipe executiva aparece para o teste de aceitação na fábrica. A máquina que eles encontram não foi construída pensando em um futuro mais flexível. Ela não apresenta transição em um único botão ou diferentes padrões de embalagem, nem soluciona os maiores desafios da empresa. Com esse público, os custos iniciais adicionados para obter os equipamentos de embalagem adequados passam a ser secundários à medida que eles enxergam um futuro de modificações e melhorias onerosas à frente.
A liderança de operações precisa saber de que forma os avanços como a ICT resolvem desafios de negócios, e não só de produção. A ICT é muito mais que um sistema de transporte linear típico com uma alimentação elaborada ou uma forma de variar o passo.
E esse processo começa antes de haver um projeto sobre a mesa. Antes de a solicitação de orçamento ser enviada. Antes de existir uma diretriz para a compra de X, quando tudo, de A até Z, ainda é possível.