Três oportunidades de melhoria
Um SDCD moderno pode aumentar a eficiência dos operadores de várias formas. Vamos nos concentrar em três delas.
Gestão de alarme avançada: Sistemas de alarmes antigos são um problema em várias operações de petróleo e gás. Eles podem gerar alarmes incômodos e que não contam com informações históricas, fazendo com que os operadores tenham muito trabalho para descobrir a causa dos alarmes.
Um SDCD moderno é capaz de interpretar os alarmes da operação para reduzir esses alarmes incômodos. Por exemplo, uma planta de processamento de gás usou o SDCD PlantPAx® da Rockwell Automation para eliminar alarmes incômodos e reduzir o número médio de alarmes para dez alarmes por dia.
Um SDCD moderno também pode tornar os alarmes mais úteis. Como resultado, os operadores podem saber imediatamente o que fazer e com qual nível de urgência quando os alarmes disparam, ajudando a reduzir o tempo de localização de falhas e custos, o que consequentemente reduz o tempo de parada não programada e a perda de produção.
Manutenção mais proativa: Os dispositivos inteligentes estão proliferando à medida que as empresas migram para um campo petrolífero digital e ambientes de produção mais conectados. Esses dispositivos ajudam a aumentar a confiabilidade dos ativos de forma proativa e evitar o tempo de parada não programada, mas somente se você puder entender seus dados brutos.
Um SDCD moderno é capaz de transformar dados brutos em dados analíticos, oferecendo aos operadores informações sobre a integridade e o desempenho da fábrica ou de ativos de campo. O SDCD informará aos operadores se os ativos apresentarão falhas, e também quando essas falhas provavelmente ocorrerão.
Essas informações podem ser úteis para melhorar sua estratégia de manutenção ao priorizar quando os ativos precisam passar por manutenção ou ser substituídos, agendando esse serviço durante as janelas de manutenção planejada.
Tomada de decisão orientada: Assim como em várias indústrias, o setor de petróleo e gás enfrenta uma escassez de competências. Operadores com 20 a 30 anos de experiência estão se aposentando e uma nova geração de funcionários menos experientes ocupam o seu lugar.
Um SDCD moderno pode ajudar a amenizar os desafios dessa mudança. Especificamente, um SDCD com uma interface homem-máquina (IHM) de alto desempenho é capaz de fornecer informações importantes aos novos funcionários e orientá-los para tomar as decisões corretas em diferentes cenários de produção ou manutenção. Isso é feito usando técnicas de consciência situacional e ajudando a garantir que designs de telas gráficas aumentem o foco e o tempo de resposta dos operadores. Ao projetar uma interface que evita distração de dados não essenciais e orientar as escolhas de navegação do operador, você aumenta a visibilidade do processo, toma melhores decisões e aumenta a segurança.
Essa tecnologia assistiva pode reduzir a dependência do conhecimento tribal para tomar decisões importantes em suas operações, além de acelerar a adaptação dos funcionários, o que será fundamental para gerenciar a rotatividade de funcionários mais jovens, que podem permanecer no emprego por apenas alguns anos, em vez de décadas, como seus antecessores.
Veja a obsolescência como uma oportunidade
Hoje em dia, muitas empresas estão usando sistemas antigos que estão quase atingindo a obsolescência. Embora acreditemos que a obsolescência já seja suficiente para uma atualização a um sistema moderno, entendemos que ela sozinha às vezes não seja suficiente para que a gestão tome uma atitude e modernize; uma atualização rende muito mais frutos.
Um SDCD moderno com inteligência de produção e uma IHM de alto desempenho pode melhorar significativamente o desempenho dos seus operadores. Pode até mesmo ajudar um novo operador a ser quase tão eficiente quanto o seu melhor operador em semanas. Operadores mais eficientes implicarão em um negócio mais eficiente.