As empresas de mineração há muito tempo procuram remover trabalhadores de áreas inseguras e insalubres e operar eficientemente as suas operações remotas . Esse objetivo ganhou uma nova ênfase e urgência à luz da pandemia do COVID-19. Para ajudar você a manter a continuidade dos negócios e manter seus colaboradores saudáveis e seguros, em parceria com a PTC, oferecemos acesso gratuito ao Vuforia Chalk, uma ferramenta de assistência remota colaborativa, até 31 de Agosto de 2020.
Continue lendo para saber como essa ferramenta e outras tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) podem ajudar a expandir o trabalho virtual que seus funcionários podem realizar e também aprimorar a segurança e a produtividade da sua mina.
Melhoria de Produtividade
Nesse caso, vamos tomar como exemplo os transportadores de correia de longa distância (TCLD) - Os transportadores de correia em mineração tradicionalmente consomem muitos recursos, tempo e pessoal para a solução de problemas e para reparos. Mas vamos considerar um cenario um pouco diferente mediante a ocorrência de um problema em um TCLD:
Imagine se, ao invés de percorrer quilômetros de transportador para localizar o problema, um operador do centro integrado de controle pode "percorrer" o comprimento da correia usando um “digital twin” em um computador ou dispositivo móvel. Sem visitar fisicamente o painel elétrico, o operador pode revisar os detalhes do problema e acessar os dados do motor, como corrente e temperatura, para solucionar problemas e fazer um diagnóstico. Armado com todas essas informações, o operador pode acionar o técnico certo para o lugar certo, com as ferramentas certas para corrigir o problema. Isso reduz drasticamente o tempo de viagem dos funcionários. Isso também significa menos surpresas para os técnicos que estão executando os reparos, permitindo que eles façam o trabalho mais rapidamente.