Estima-se que a capacidade de produção global para baterias de veículos elétricos (EV) precisará ser mais que triplicada de 2020 a 2025 para atender à meta de produção de EV estimada mundial.
Se você ajuda a comandar uma das várias fábricas gigantes, ou “gigafábricas”, de baterias para EV que estão em operação hoje em dia, ou se está ajudando a lançar uma das mais de 100 gigafábricas que se pretende construir, pode ficar confiante de que essa meta será atendida.
Mas é importante lembrar que fornecer bilhões de watts de energia que os EVs vão precisar nas próximas décadas exigirá mais do que dimensionar as técnicas e tecnologias de produção tradicionais em grande escala. Serão necessárias novas formas de pensar sobre os processos de produção para maximizar a velocidade, flexibilidade e produtividade.
Para essa finalidade, há dois recursos que deveriam ser considerados em qualquer gigafábrica:
1. Sistemas de transmissão de inteligência
Acompanhar as crescentes demandas de EV, enquanto também acomoda as mudanças na tecnologia de bateria EV, exigirá máquinas flexíveis de alto desempenho.
Equipamento como os sistemas de transmissão tradicionais podem apenas atrasá-lo. Esses sistemas usam tecnologias de controle de movimento com centenas de detalhes mecânicos, como correntes, correias e caixas de engrenagens acionadas por rotação. Como resultado, os sistemas têm flexibilidade limitada bem como velocidades operacionais e velocidades de aceleração/desaceleração que podem ficar aquém das necessidades de sua gigafábrica.
Uma alternativa melhor é um sistema de controle de movimento com tecnologia de carrinho independente. Livre das restrições de um sistema de transmissão tradicional, esse sistema é capaz de:
- Criar linhas de bateria mais rápidas e flexíveis usando os movimentadores independentes e programáveis.
- Reduzir muito os tempos de transição com perfis de software simples que permitem mudar os produtos com o clique de um botão.
- Reduzir o tempo de parada não programada porque eles têm menos peças móveis.
Em um caso, a Eagle Technologies usou esta tecnologia em uma máquina de montagem de baterias que ela desenvolveu para ajudar a maximizar a produtividade de baterias para EV.
Os recursos da máquina abrangem desde a classificação de células individuais até um módulo completo de baterias e montagem do conjunto de baterias, enquanto também realiza os testes necessários. A máquina integra servomotores lineares que posicionam as cargas precisamente na direção correta em altas velocidades. E as transições simplesmente envolvem selecionar o modo correto na interface do operador.
2. Um segmento digital
O que é um segmento digital? É um fluxo contínuo de informações que transformam percepções em ações e conectam funções de negócios anteriormente isoladas, melhorando sua capacidade de trabalharem juntos.
Um segmento digital pode ajudá-lo a fazer isso.
Com o software MES (sistema de execução de manufatura), por exemplo, é possível integrar os sistemas de controle e de negócios para executar e rastrear pedidos por toda a empresa. Você também pode obter o contexto adicional de que precisa para transformar os dados de produção em informações úteis.
Você pode até começar aos poucos com programas aplicativos do sistema de execução de manufatura que tratem de seus desafios de manufatura específicos.
Deseja dominar as anomalias? Um programa aplicativo de qualidade do sistema de execução de manufatura pode acompanhar, identificar e alertar quando os processos da máquina ou do operador passam dos limites prescritos. Ou você pode usar um programa aplicativo de localização e acompanhamento para obter a rastreabilidade completa de baterias através do processo de fabricação e ajudar a certificar-se de que as baterias sejam seguras para o uso.
Em algum momento, você pode ampliar os programas aplicativos para um software de sistema de execução de manufatura empresarial que lhe dê uma só versão da verdade em todas suas operações.
Outras inovações podem ajudá-lo a facilitar o acesso a percepções do segmento digital. “Objetos inteligentes”, por exemplo, integrados à automação de controle dividem em camadas a capacidade de capturar o contexto de TO dos dados por todo o segmento digital. Os dados contextualizados são agrupados em um modelo de informações de configuração, que podem, então, ser facilmente consumidos pelos programas aplicativos de TI a montante para descobrir percepções de desempenho industrial de valor mais elevado.
De vento em popa
O mercado de EVs em rápido crescimento requer gigafábricas altamente eficientes, flexíveis e orientadas por dados que possam produzir baterias para EV em grandes volumes, altas velocidades e com uma qualidade consistentemente alta. Saiba mais sobre como é possível capacitar a produção de baterias para EV em alto volume.
Publicado 13 de Abril de 2021