Onde o Sistema de Execução de Manufatura (MES) se encaixa?
O Sistema de Execução de Manufatura (MES) desempenha um papel importante aqui. Ele registra e valida todas as etapas do processo, desde as mercadorias recebidas até o produto acabado e embalado. Esse procedimento é realizado em conjunto com as outras aplicações de fabricação, verificando se cada etapa da produção foi concluída conforme planejado. Isso não apenas fornece rastreabilidade total, mas também proporciona um conjunto avançado de dados para investigações e análises adicionais a fim de ajudar os produtores a criar um processo de fabricação orientado por informações, que pode ajudar a disparar ações ou executar operações, atividades, regras e muito mais.
Muitos produtores não podem competir no quesito custos. No entanto, precisam implementar sistemas que permitam a eles vender produtos validados de maior qualidade. O Sistema de Execução de Manufatura (MES) pode verificar e rastrear informações sobre materiais, identificar desperdícios e superdosagem, relatar níveis de inventário e fornecer dados de qualidade, desempenho e produtividade de cada pedido. O acesso a esse tipo de informação abre caminhos para principais indicadores de desempenho superiores.
Desta forma, o Sistema de Execução de Manufatura (MES) desempenha um papel fundamental na abordagem geral. Mas, o que o diferencia de outras soluções, como o ERP, a Gestão do ciclo de vida do produto (PLM) ou a Internet das coisas industrial (IIoT)?