Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity
4 minutos de leitura

Revolucionando o mundo da IHM

Identifique e responda prontamente aos problemas enquanto acessa dados e aplicativos em qualquer lugar

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trabalhador usando software Optix

O cenário digital atual está evoluindo rapidamente. As organizações estão aproveitando a tecnologia para impulsionar ainda mais a inovação, simplificar as operações e aumentar a agilidade dos negócios. Essas mudanças não apenas otimizam os processos, mas também criam eficiência e apoiam funções mais gratificantes e valiosas dos funcionários. A automação está assumindo tarefas repetitivas, permitindo que o conhecimento humano se concentre mais em empreendimentos criativos e estratégicos. Este artigo investiga o mundo do software moderno de interface homem-máquina (IHM) e explora como ele está revolucionando as funções dos designers de software e operadores nas organizações.

Facilitando a colaboração perfeita entre designers

É comum que vários designers trabalhem simultaneamente no mesmo projeto na área de design de software e aplicativos. É, portanto, mandatório que os designers tenham uma colaboração fácil, flexível, segura e transparente, seja num escritório ou remotamente em sua casa ou no campo. O acesso consistente a ferramentas de alta qualidade e uma experiência de usuário perfeita são essenciais para otimizar a colaboração no design.

A visibilidade do projeto em tempo real é de suma importância durante a fase de design, especialmente quando vários membros da equipe estão envolvidos. A falta de visibilidade pode levar a dificuldades em acompanhar o progresso, identificar as partes que estão fazendo mudanças e compreender o raciocínio por trás dessas mudanças. Esforços duplicados e códigos sobrescritos podem causar atrasos no projeto e desperdício de recursos e orçamento de design.

É aqui que entram em ação as modernas ferramentas de colaboração de software de IHM. Essas ferramentas oferecem visibilidade abrangente do projeto em um ambiente de design colaborativo, conectando os designers com informações oportunas e pertinentes, necessárias para uma tomada de decisão rápida e informada. A integração da IHM com ferramentas baseadas na nuvem ou na Web permite que as equipes projetem e implantem aplicativos remotamente e implementem alterações ou atualizações sem interromper o ambiente de produção.

O valor da Integração centralizada de repositórios

Com vários desenvolvedores ampliando, desenvolvendo e testando o trabalho uns dos outros, a colaboração em tempo real ou sequencial exige gerenciamento robusto de código e mecanismos de controle de versão. Um repositório centralizado de projetos, como o GitHub, assume um papel fundamental. As ferramentas de design e o código podem ser integrados sem interrupção ao repositório centralizado da IHM, permitindo que vários usuários façam alterações e mesclem as alterações na versão mestre. Também ajuda a identificar e resolver internamente potenciais esforços duplicados.

A integração centralizada fornece às equipes uma visão holística do status de um projeto. As equipes podem identificar facilmente quem fez as alterações e acessar diferentes versões de componentes individuais, bem como de todo o aplicativo, diretamente na ferramenta de projeto. Isso permite que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) se envolvam com os clientes, facilitem a criação de aplicativos, compartilhem ideias, troquem trechos de código, solucionem problemas e avaliem objetos e demonstrem aplicativos por meio de um repositório compartilhado e centralizado.

Outra vantagem significativa das ferramentas de design de IHM é a criação de bibliotecas de códigos reutilizáveis armazenadas no repositório de códigos centralizado. Esse código facilmente acessível pode ser reutilizado dentro da organização e personalizado para diversas aplicações. A garantia de confiabilidade e desempenho comprovado em campo torna esses módulos de código um recurso valioso para designers, que lhes permite arrastá-los e soltá-los em seus blocos de código e construir os recursos distintivos do aplicativo em torno deles.

Operadores capacitados

Depois que um projeto é desenvolvido, implantado e está operacional no chão de fábrica, ele fica sob a responsabilidade dos operadores. Se houver um alarme ou outro problema, eles deverão ser capazes de notificar os responsáveis para solução de problemas. As ferramentas de acesso remoto para manutenção desempenham um papel fundamental na capacitação dos operadores. Eles permitem a sinalização oportuna de problemas e a notificação dos engenheiros de manutenção. Dependendo da complexidade, o problema pode ser resolvido através da ferramenta de chat integrada, com o operador descrevendo o problema enquanto a manutenção oferece soluções potenciais. Alguns problemas podem exigir escalonamento para outros setores e, com acesso remoto em ferramentas IHM, os engenheiros de manutenção podem visualizar a tela do operador. Essa colaboração permite identificar e resolver problemas, fazer as alterações necessárias e implantar essas alterações remotamente. Quaisquer alterações relacionadas à manutenção em um aplicativo em execução são salvas no repositório em nuvem, garantindo que o aplicativo execute a versão mais atualizada.

Para os OEMs, a capacidade de se conectar com os clientes por meio de ferramentas IHM proporciona um valor comercial substancial em termos de suporte remoto e resolução de problemas. Isto não só economiza tempo, mas também reduz os custos associados às visitas no local. O benefício final para OEMs e clientes é que a rápida triagem e resolução de problemas aumentam o tempo de disponibilidade, contribuindo para melhorar a continuidade dos negócios.

Resumindo

Uma IHM moderna remove barreiras para informações valiosas e fornece acesso a dados e aplicações, independentemente da localização. As equipes podem colaborar de maneira fácil e transparente em projetos de aplicativos, com desenvolvimento simplificado e armazenado em um repositório centralizado compartilhado. Esta maior clareza otimiza e acelera o ciclo de desenvolvimento, garantindo que todas as partes interessadas tenham acesso a informações atualizadas, com atualizações e alterações claramente documentadas para evitar trabalho redundante.

Na frente operacional, as ferramentas de IHM permitem que os operadores identifiquem e respondam prontamente aos problemas de produção. Em vez de monitorar alarmes constantemente, os operadores podem receber notificações remotas e tomar medidas imediatas ou passar para outro setor para suporte e resolução de manutenção remota.

Os benefícios mais amplos para as empresas incluem a otimização dos recursos de projeto, operacionais e de manutenção, ciclos de projeto mais curtos, tempo de lançamento no mercado mais rápido e resolução de problemas mais rápida. Esses resultados podem gerar melhores receitas, excelência operacional e maior satisfação do cliente.

Publicado 30 de novembro de 2023

Topics: Acelere a transformação digital Software Interface homem-máquina

Susan Burtch
Susan Burtch
Lead Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, Rockwell Automation
An HMI veteran, Sue has seen almost everything with HMI hardware and software. As a key team member in our Software and Control business, Sue helps set the direction of the visualization portfolio and the ways we go to market. Her primary focus is understanding and addressing customer needs.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
Blog
Blog
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
A nova tecnologia de aprendizado de máquina de IA melhora o processo de inspeção de qualidade. A visão de máquina oferece mais rentabilidade e qualidade. Menos tempo de interrupção não programada e desperdício.
Aproveite o verdadeiro potencial de seus dados
Aproveite o verdadeiro potencial de seus dados
Blog
Blog
Aproveite o verdadeiro potencial de seus dados
Aproveite todo o potencial de seus dados utilizando soluções DataReady que colocam os dados no centro de seus projetos.
Por que seus sistemas MES e SDCD precisam se integrar
Por que seus sistemas MES e SDCD precisam se integrar
Blog
Blog
Por que seus sistemas MES e SDCD precisam se integrar
À complexidade na fabricação em ciências da vida está aumentando, e a implementação de soluções integradas é um investimento estratégico que permite o sucesso sustentado.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Revolucionando o mundo da IHM Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose