Pode ser um momento assustador no chão da fábrica: uma máquina começa a fazer barulho e tremer com tanta violência que você acha que ela vai quebrar.
Esse incidente pode resultar de ressonâncias mecânicas causadas por uma carga ligada a um motor. Muitos fatores de projeto são atribuídos às ressonâncias, como tamanho físico, seleção de material e procedimentos de instalação. E, embora os trabalhadores geralmente possam fazer um ajuste de controle para retomar a produção, os problemas de ressonância têm consequências duradouras em suas máquinas e em seus negócios.
Antigamente, o ajuste típico para resolver a ressonância degradava o desempenho ou resultava em desperdício de energia.
Os novos inversores de baixa tensão com sintonia adaptativa podem ajudar a combater melhor os problemas de ressonância para que você tenha um desempenho melhor e gaste menos. Durante a produção, o inversor identifica o problema e aplica a solução correta, o que resulta em uma máquina com desempenho maior que explica as variações.
Pense nesses inversores inteligentes como guardas. Eles vigiam de maneira cautelosa qualquer ressonância indesejável na sua aplicação. Se eles virem algo errado, poderão soar o alarme ou até atacar o problema, sozinhos. E, ajudando a vencer a guerra contra a ressonância, os inversores podem ajudar a deixar você operando por mais tempo, além de reduzir os custos de reparo e de energia.
Proteja o potencial de suas máquinas
As ressonâncias resultam de decisões de projeto que podem ou não ser modeladas pelo construtor do equipamento. As decisões de projeto conhecidas incluem o formato da carga, a seleção do material, as dimensões e o tamanho físico. As decisões de projeto desconhecidas incluem tolerâncias, processos de montagem e características do motor. As ressonâncias podem mudar com o tempo devido ao desgaste normal da máquina. Isso pode incluir aplicações que usam extensões de eixo ou grandes cargas, como bobinadeiras.
A abordagem anterior para resolver ressonâncias era desajustar os ganhos do regulador. Isso pode impedir uma máquina de fazer barulho e tremer, mas também pode diminuir o desempenho dela. Com o tempo, isso prejudica o desempenho e reduz o tempo de reação a problemas.
Um inversor com sintonia adaptativa usa análise avançada para procurar e detectar continuamente diferentes tipos de ressonância. O inversor pode alertar os operadores sobre os problemas em tempo real para que eles possam agir rapidamente. Em configurações mais avançadas, o inversor pode usar filtros especiais para reduzir a ressonância em vez de desajustar o controlador.
Essa capacidade de corrigir problemas automaticamente permite manter o alto nível de desempenho esperado. Com base nas características de carga, observamos um desempenho de duas a quatro vezes maior com o uso do ajuste adaptável.
Além disso, os inversores com sintonia adaptativa permitem monitorar a ressonância ao longo do tempo e programar reparos, se as condições o permitirem. Isso pode ajudá-lo a trabalhar de maneira mais inteligente, abordando os problemas de maneira proativa e durante as janelas de manutenção programadas, em vez de abruptamente no meio da produção.
Para saber mais sobre inversores com ajuste adaptável, confira os novos inversores PowerFlex® 755T com tecnologia TotalFORCE®.