As empresas enfrentam pressões cada vez maiores das partes interessadas
Por que é fundamental que uma organização industrial sustentável aja rapidamente? O setor industrial consome quase 40% da energia global e produz mais de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa.
Devido ao seu impacto, as industrias estão enfrentando a pressão relacionada ao ESG das principais partes interessadas. Os investidores estão forçando as empresas a tomarem medidas mais agressivas para atingir metas de emissão zero, enquanto os órgãos reguladores estão exigindo mudanças para garantir que a sustentabilidade seja priorizada.
As empresas públicas dos EUA estão enfrentando mudanças significativas no cenário regulatório ESG seguindo a recente regra da SEC. Há muito tempo a UE é líder global em regulamentações de sustentabilidade e continua a definir o padrão para o que as empresas devem alcançar.
Na Ásia-Pacífico, os países estão adotando regras e orientações. E houve um aumento no reconhecimento por mais transparência nos produtos de sustentabilidade, particularmente nas requisitos do fundo ESG.
As tensões geopolíticas também estão mudando o cenário. A crise de energia contínua na Europa, por exemplo, cria instabilidade no fornecimento de energia e nos preços, o que afeta empresas e consumidores.
Por fim, a pressão dos clientes está crescendo. Mais escolhas são feitas com a sustentabilidade em mente. Os consumidores esperam que as empresas operem de maneiras sustentáveis e ofereçam produtos feitos de forma sustentável. Em um estudo, 32% dos consumidores relataram que pagaram significativamente mais por um produto ou serviço sustentável.
Principais insights tendências de sustentabilidade: para industrias
Tendência 1 Tecnologia emergente é indispensável
Tecnologia emergente — IA, robótica, gêmeos digitais, IoT e AR/VR, para citar algumas — é uma parte não negociável de se tornar uma organização industrial mais sustentável.
Se você ainda não estiver explorando ou usando essa tecnologia, não fará progressos significativos em suas metas de sustentabilidade. Por quê? Como a tecnologia emergente torna os processos manuais – operações da fábrica, treinamento da força de trabalho e fornecedores de matérias-primas – mais eficientes e eficazes na produção de resultados de alta qualidade.
As organizações industriais sustentáveis concordam que a adoção de práticas de produção inteligente, que usam tecnologia emergente, é extremamente ou muito importante. Na verdade, 85% deles investiram ou planejam investir em tecnologia avançada, como IA e ML.
Pontos de ação
Inicie um pequeno programa piloto em torno de uma tecnologia avançada. Por exemplo, você pode usar um gêmeo digital para identificar maneiras de otimizar as operações para uma única linha de montagem. Ou você pode usar uma ferramenta de IA para um equipamento para ajudá-lo a determinar oportunidades de economia de energia. Como alternativa, você pode experimentar óculos de AR/VR para treinar um grupo de trabalhadores remotos.
Em outras palavras, comece pequeno. Aplicar a tecnologia emergente a uma iniciativa direcionada dará tempo para que sua equipe aprenda e obtenha ganhos antecipados que possam garantir uma adesão organizacional mais ampla. Porém, não se esqueça de aumentar o uso da tecnologia ao longo do tempo. Tornar-se uma organização industrial sustentável requer dimensionar a automação e a digitalização de seus processos, operações e muito mais.