A Rockwell Automation é líder de participação no mercado do centro de controle de motores inteligentes na América do Norte, seguindo as normas NEMA. Além disso, a empresa lançou o CCM de baixa tensão FLEXLINE™ 3500 para clientes na Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Sul que seguem as normas IEC.
Os centros de controle de motores FLEXLINE 3500 usam dispositivos em rede para conectar processos e pessoas com dados de produção em tempo real. Como resultado, as empresas podem aumentar a produtividade, economizar energia, reduzir o tempo de parada não programada e/ou melhorar a segurança. E os CCMs de baixa tensão FLEXLINE agregam valor a cada uma dessas três tendências de produção:
1. Criação de instalações e fábricas inteligentes
Os setores de manufatura e comercial estão passando por um momento oportunidades de crescimento sem precedentes usando tecnologias conectadas. Os CCMs inteligentes usam EtherNet/IP para integrar tecnologias como software de automação de processo, equipamentos de controle inteligente de motor e dados em tempo real para aumentar a eficiência da operação e a produtividade. Além disso, a tecnologia CCM conectada pode ser monitorada remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um sistema em rede ajuda a reduzir o tempo de parada não programada, melhorar a qualidade do produto e aumentar a capacidade de produção.
2. Integração de inteligência artificial (IA) e manutenção preventiva
A inteligência artificial e as ferramentas de análise avançada estão transformando a fabricação. O software e as tecnologias dos centros de controle de motores inteligentes permitem que os clientes coletem e analisem grandes quantidades de dados em tempo real para melhorar a produção.
As tecnologias de controle adaptativo se adequam às mudanças de condições de operação para se manterem em funcionamento. A manutenção preventiva alerta os engenheiros sobre quando substituir os componentes antes que eles quebrem. A inteligência artificial monitora ativos críticos de produção, como inversores, bombas e transformadores. Essas tecnologias preditivas podem proporcionar uma redução de até 40% nos custos de manutenção e de 70% no tempo de parada não programada.
3. Aumento da segurança e a sustentabilidade
Aumentar a segurança é fundamental para o projeto atual do centro de controle de motores. Os CCMs FLEXLINE 3500 atendem às normas IEC 61439 1 e &2, oferecem tecnologia resistente a arco elétrico e oferecem visibilidade remota do operador para monitorar e diagnosticar o equipamento de controle do motor.
Além disso, os equipamentos de controle inteligente do motor ajudam as empresas a alcançar suas metas de sustentabilidade. Os inversores de frequência podem reduzir o uso de energia em até 50%.
“Consultamos milhares de fabricantes anualmente e quase 75% identificam soluções de produção inteligente como essenciais para o sucesso das suas organizações”, explicou Diego Wilches, gerente global de produtos da Rockwell Automation. “Nossa tecnologia conectada fornece dados de operação em tempo real, permitindo que os fabricantes vejam e resolvam problemas de tempo de parada antes que eles ocorram.”
“Nas operações de produção e processamento, cada minuto de produção importa,” ele continua. Além disso, com nossa infraestrutura de rede integrada e dispositivos inteligentes, você pode acessar os dados do centro de controle de motores de qualquer lugar. Ter dados em tempo real ao seu alcance permite que os funcionários tomem decisões inteligentes sobre a produção. Essas decisões podem proporcionar milhões de dólares em economia e melhorias na produção.”
Para especificações do centro de controle de motores FLEXLINE 3500 e informações sobre o produto, acesse rok.auto/flexline.
Quer conversar com um especialista em CCM de baixa tensão? Preencha o formulário de contato e um de nossos especialistas entrará em contato.