Os fabricantes podem agilizar ainda mais os processos de operação e reduzir o tempo de implantação com o lançamento de um firmware aprimorado e a atualização do Add-on Profile (AOP) nos blocos mestre Allen‑Bradley ® ArmorBlock 5000® IO-Link. Os recursos recém-adicionados, juntamente com o recurso On-Machine™, fornecem um impulso significativo nas funcionalidades e desempenho para aplicações em ambientes industriais exigentes.
Os destaques dos novos recursos nos blocos mestre ArmorBlock 5000 IO-Link incluem:
- O perfil IO-Link genérico permite compatibilidade com uma gama mais ampla de dispositivos IO-Link, permitindo recursos expandidos da máquina para sistemas de automação existentes.
- O modo Somente dados de processo simplifica ainda mais a experiência de integração do IO-Link, transmitindo dados especificados pelo dispositivo IO-Link.
- O download automático de arquivos IODD por meio da ferramenta de registro de dispositivo IO-Link ajuda a simplificar o fluxo de trabalho, acelerando a configuração e otimizando a eficiência geral.
- A funcionalidade de importação/exportação de arquivos EDS permite uma implantação de projetos mais eficiente, na qual os usuários podem aproveitar o mesmo arquivo EDS em diferentes máquinas.
- A funcionalidade de mudança de tipo permite a substituição de um bloco mestre IO-Link por uma variação de potência diferente sem reconfiguração de dispositivo e software.
Com esses aprimoramentos mais recentes, os fabricantes podem se beneficiar de maior flexibilidade, eficiência e produtividade em seus processos de automação. Os blocos mestre ArmorBlock 5000 IO-Link aprimorados irão melhorar a experiência da Integração premium, o que torna a automação e a manutenção do sistema mais fácil do que nunca.
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.