Alarmes

Um alarme é um evento que indica o status de um processo ou máquina em tempo de execução. Os alarmes indicam que algo requer atenção ou intervenção, como uma variável que atinge um valor crítico. Por exemplo, uma variável de temperatura pode mudar do valor definido normal e ativar o alarme.
Os status de alarme incluem:
  • Ativo. Um alarme que está ativo no momento.
  • Reconhecido. Um alarme abordado.
  • Confirmado. Um alarme resolvido.
  • Desabilitado. Um alarme inativo.
Crie alarmes usando tipos de alarme, widgets e objetos.
DICA: Quando um controlador tem um servidor não OPC UA, para monitorar o sistema, você deve importar as variáveis do controlador e fazer referência às variáveis do controlador nos objetos de alarme. Se o aplicativo expuser um servidor OPC UA, o
FactoryTalk Optix Studio
pode se comunicar automaticamente com os servidores OPC UA por meio do objeto
Aplicativos
. O aplicativo lê automaticamente eventos de alarme expostos pelo servidor OPC UA para exibir informações de status de eventos e alarmes.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.