Driver do Microcontrolador

Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver do microcontrolador.

Controladores compatíveis

O driver do microcontrolador é compatível com controladores
Micro800
e
MicroLogix
1400.

Importação de tags do controlador

Com o driver do microcontrolador, é possível importar tags de controladores
Micro800
no modo online.

Tipos de dados

O driver do microcontrolador é compatível com estes tipos de dados:
Tipos de dados básicos
Tipo de dados
Tipo de dados do
FactoryTalk Optix
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.