Habilitar tags do PowerFlex em um projeto
- Na Exibição de projeto, selecioneDriveConnectionDesignTimeNetLogice, em Propriedades, configure os seguintes parâmetros do PowerFlex:
- Taxa de atualização
- IPAddress
- PFType
- Para criar um modelo do PowerFlex, clique com o botão direito do mouse emDriveConnectionDesignTimeNetLogice execute o método GetPowerFlexModel.O modelo está disponível em um novo diretório nomeado com o tipo do PowerFlex, seu endereço IP e a taxa de atualização. Por exemplo,PF755TM_10.76.38.210_10sec.
- Para adicionar outro inversor PowerFlex, repita as etapas 1 a 2.
Dê sua opinião