Configurar uma caixa de rolagem

Adicione um objeto Caixa de rolagem e edite suas propriedades.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter a caixa de rolagem e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Caixa de rolagem
    .
  2. (opcional) Em
    Propriedades
    , ajuste as configurações da caixa de rolagem:
    • Valor
      . Valor inicial. Um valor numérico ou um vínculo dinâmico para uma variável com um valor numérico.
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    • Valor mínimo
      . Valor mínimo que você pode definir para a caixa de rolagem.
      DICA: Se o valor estiver fora do intervalo de
      Valor mínimo
      e
      Valor máximo
      , a borda da caixa de rolagem ficará vermelha por um breve momento e o valor voltará ao valor anterior.
    • Valor máximo
      . Valor máximo que você pode definir para a caixa de rolagem.
    • Incremento
      . Valor pelo qual aumentar ou diminuir o valor quando você usa os botões para incrementar o valor.
    • Formato da entrada
      . Formato do valor exibido.
    • Editável
      . Habilite digitar o valor da caixa de rolagem com as teclas do teclado.
      DICA: Mesmo que
      Editável
      esteja definido como
      Falso
      , você ainda poderá usar os botões da caixa de rolagem para aumentar ou diminuir o valor da caixa de rolagem.
    • Mostrar botões
      . Mostra botões para aumentar ou diminuir o valor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.