Configurar um painel de navegação
Configure um painel de navegação fazendo referência aos objetos de painel como guias.
- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione .
- NaExibição de projeto, clique duas vezes no painel de navegação.O painel de navegação é exibido no editor.
- Crie os tipos dePainelque você deseja referenciar como guias no painel de navegação.Para mais informações, consulte Criar um tipo de objeto gráfico.
- NaExibição de projeto, arraste os tipos de painel até o painel de navegação no editor.Quando você solta tipos de painel no painel de navegação, novas guias de navegação são exibidas no painel. EmPropriedades, oPainelé preenchido automaticamente.
- (opcional) EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre oÍndice da guia atuale a lógica de aplicativo que regula a guia selecionada no momento.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.DICA: O índice da guia atual começa em 0 e esse é o padrão. O valor de índice 0 indica a primeira guia.
- (opcional) EmPropriedades, emPainel#, defina as propriedades para cada guia do painel de navegação:
- Título. Título da guia do painel de navegação.
- Caminho da imagem. Caminho para a imagem que substitui o título do painel. Para uma integração perfeita da imagem com a UI, use imagens planas dimensionadas corretamente com um plano de fundo transparente.
- Habilitado. Permite a interação com a guia do dispositivo. O padrão é Verdadeiro.
- Visível. Torna a guia visível. O padrão é Verdadeiro.
- (opcional) EmPropriedades, noCarregador do painel conectado, crie um vínculo dinâmico ao carregador de painel a ser anexado.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.DICA: Anexar um carregador de painel exibe o conteúdo das guias do painel de navegação no carregador de painel.
- (opcional) EmAparência, defina as propriedades do painel:
- Visível. Torna o painel visível. O padrão é Verdadeiro.
- Habilitado. Permite a interação com o painel do dispositivo. O padrão é Verdadeiro.
- Opacidade. Define a opacidade do painel. O padrão é 100, o que significa que não há opacidade.
- Rotação. Gira o painel em torno de seu ponto central. Valores positivos giram no sentido horário do painel.
- Elemento a ser movido. Torna o painel móvel em tempo de execução. Para mais informações, consulte Tornar móvel um objeto gráfico.
- Posição da guia. Determina a posição das guias do painel ou oculta as guias.
- Largura da guia. Largura da guia em pixels.
- Altura da guia. Altura da guia em pixels.
- Aparência. Aparência do painel de navegação.
- Estilo. Estilo gráfico do painel de navegação. Para mais informações, consulte Folhas de estilos.
Dê sua opinião