Configurar um layout vertical
Para configurar um layout horizontal, adicione um objeto Layout horizontal, adicione objetos filhos e ajuste as propriedades.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto Layout vertical e selecione .
- Adicione ou mova objetos gráficos filhos sob o layout vertical.Para mais informações sobre como mover objetos gráficos, consulte Mover um nó.Por exemplo, adicione botões sob o layout vertical para criar uma linha de botões. Consulte Botão.Os objetos filhos são distribuídos um a um em uma coluna.
- (opcional) EmPropriedades, defina como distribuir os objetos gráficos filhos:
- Alinhamento do conteúdo:
- Alinhado na parte de cima. Ancorar objetos filhos na parte superior do layout vertical.
- Alinhado ao centro. Ancorar objetos filhos no centro do layout vertical.
- Alinhado na parte de baixo. Ancorar objetos filhos à direita do layout vertical.
- Quebra automática. Quebra objetos filhos se eles não couberem na altura do layout vertical.
- Lacuna horizontal. Espaço horizontal entre as colunas dos objetos filhos quebrados do layout vertical.
- Lacuna vertical. Espaço vertical entre os objetos filhos do layout horizontal.
Dê sua opinião