Imagem de vários estados

Objeto que pode possuir vários estados da imagem com base no valor de entrada. Cada estado da imagem pode fazer referência a uma imagem diferente e ter uma opacidade específica. Se o valor de entrada não corresponder a nenhum estado da imagem, é usado o valor padrão (primeiro estado definido).

Exemplo

Estado 0: 100% de opacidade
Estado 1: 50% de opacidade
Estado 3: 25% de opacidade
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.