Configurar uma biblioteca remota
Configure uma biblioteca remota para armazenar modelos de objetos e variáveis em um repositório Git remoto.
Pré-requisitos
Obtenha a URL do repositório Git remoto para armazenar a biblioteca e as credenciais do usuário.
IMPORTANTE:
Verifique se o repositório Git é seguro para armazenar a biblioteca remota. Entre em contato com o administrador do repositório para saber quem pode acessá-lo.
- Para configurar uma biblioteca remota
- Na barra de ferramentas principal, selecioneBibliotecas de modelos
- EmBibliotecas de modelos, selecione eNova biblioteca remota.DICA: Para usar o controle de versão, os nomes da biblioteca e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes da biblioteca e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
- EmLocal remoto, digite a URL do repositório Git para armazenar a biblioteca.
- (opcional) Digite um nome para a biblioteca.
A nova biblioteca remota aparece nas
Bibliotecas de modelos
.- Adicione modelos à biblioteca. Consulte Criar um modelo.
Dê sua opinião