Editar um registrador de eventos

É possível editar um registrador de eventos no painel central e em
Propriedades
.
  1. Para editar um registrador de eventos:
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em um objeto Registrador de eventos.
  3. Para alterar as variáveis para o registro em log, no editor, expanda as categorias para marcar ou desmarcar as caixas de seleção de variáveis e, em seguida, selecione
    Aplicar
    .
    IMPORTANTE:
    Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente em
    Campos do evento para registrar em log
    . O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogo
    Vínculo dinâmico
    .
    Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
  4. Para alterar as propriedades do registrador de eventos, em
    Propriedades
    , defina:
    • Habilitado
      :
      • Verdadeiro
        . O registrador registra eventos em log.
      • Falso
        . O registrador não registra eventos em log.
    • Localidades
      . As traduções de strings localizadas armazenadas no banco de dados com base nas IDs de localidade (por exemplo:
      en-US
      ).
    • Banco de dados
      . O banco de dados que registra os dados do registrador.
  5. Para adicionar uma configuração de evento e registrar em log os eventos de interesse:
    1. Em
      Propriedades
      , ao lado de
      Configurações do evento
      , selecione
      Add
      .
    2. Em
      ConfiguraçãoDoEvento
      #
      , defina
      Origem do evento
      .
      Origem
      Valor de
      Origem do evento
      Valor de
      Escutar subárvore
      Qualquer objeto do projeto:
      (sem valor)
      Verdadeiro
      Nó/objeto e todos os objetos filhos:
      Vínculo dinâmico (nó/objeto pai)
      Verdadeiro
      Objeto específico do projeto:
      Vínculo dinâmico (objeto específico)
      Falso
    3. Em
      Tipo de evento
      , selecione o evento do tipo que você deseja.
      DICA: Considere criar um registrador de eventos dedicado para os tipos de eventos de auditoria.
    4. No painel central, selecione as variáveis a serem registrados em log e selecione
      Aplicar
      .
      IMPORTANTE:
      Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente em
      Campos do evento para registrar em log
      . O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogo
      Vínculo dinâmico
      .
      Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
    5. Para registrar em log somente os eventos gerados pelas interações do usuário com o aplicativo, defina
      Sessões não interativas excluídas
      como
      Verdadeiro
      .
  6. Para excluir uma configuração de evento e parar o registro de eventos específicos em log, em
    Propriedades
    , ao lado de
    ConfiguraçãoDoEvento
    #
    , selecione
    Excluir
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.