IDs de nó do projeto
Quando você salva um projeto, os IDs dos nós do projeto que não estão expostos por meio do OPC UA podem mudar para otimizar o desempenho. Se o servidor OPC UA expuser os nós, os IDs desses nós se tornarão fixos. Eles não mudarão quando você salvar o projeto.
OBSERVAÇÃO:
Consulte Dicionário de termos para saber mais sobre a definição de nodeID.
IDs de nó personalizados
Para definir IDs personalizados de nós fixos, edite o arquivo .
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomenda a edição do arquivo Model.yaml
apenas para os usuários mais avançados, pois pode levar à corrupção do projeto. Faça um backup do projeto antes de fazer alterações no arquivo Model.yaml
. Consulte Duplicar um projeto, Backup de projeto e Restaurar um projeto.O exemplo a seguir do arquivo
Model.yaml
mostra IDs personalizados definidos para quatro variáveis:Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Dê sua opinião