Criar uma variável analógica
Crie uma variável analógica na
Exibição de projeto
. As variáveis analógicas incluem unidades de medida e intervalos.- NaExibição de projeto, selecione a pasta ou objeto para conter a variável.
- Na barra de ferramentas daExibição de projeto, selecioneAdicionar novoeVariável analógica.
- (opcional) Para alterar o tipo de dados da variável, emPropriedades, ao lado do nome da variável, selecione o tipo de dados existente e selecione outro tipo de dados.DICA:Se não vir a opção desejada, selecioneMostrar tudo. Comece a digitar para selecionar o item a ser localizado.Para definir uma matriz, selecioneMatrize digite as dimensões da matriz. Digite0para criar uma matriz irrestrita.
- EmPropriedades, selecione e digite um valor para a variável ou crie um vínculo dinâmico.Se você editar um valor de variável de matriz, o editor de matriz será exibido. Para mais informações, consulte Editor de matrizes.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- (opcional) Para ajustar a unidade de medida, ao lado do valor da variável, selecione a unidade de medida existente e selecione outra unidade de medida.DICA: A unidade de medida padrão para os valores da variável analógica é<Nenhum>, o que significa nenhuma unidade de medida.
- EmEURange, preencha:
- Limite baixo. O limite baixo do valor da variável.
- Limite alto. O limite superior do valor da variável.
- Restringir. SeVerdadeiro, restringe os valores da variável aos limites baixo e alto.
- (opcional) EmPropriedades, selecione , selecioneNome de exibiçãoe digite o nome de exibição.
- (opcional) EmPropriedades, selecione , selecioneDescriçãoe digite a descrição.
analógica
variável analógica
Dê sua opinião