Editar um esquema de receita
Você pode editar as propriedades do esquema da receita usando uma interface dedicada embutida no
FactoryTalk Optix
.Pré-requisitos
- Para editar um esquema de receita
- Na barra de ferramentas, selecioneAbrir página do painel
- No painel central, selecioneConfigurar uma receita.
- Selecione a receita que você quer editar.
- Se necessário, edite as propriedadesNomeeNó de destino.
- SelecionePróximo.
- Selecione um banco de dados ou configure um novo banco de dados:
- Para usar um banco de dados existente:
- Selecione um banco de dados existente.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Para criar um banco de dados:
- SelecioneNovo banco de dados.
- Se necessário, edite os camposNomeeTipo.
- SelecionePróximo.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Para duplicar um banco de dados disponível:DICA: A duplicação de um banco de dados permite criar rapidamente um banco de dados com base em um já existente.
- Clique com o botão direito do mouse em um banco de dados disponível e selecioneDuplicar.
- Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Selecione os parâmetros da receita a serem usados.DICA: É possível mostrar ou ocultar variáveis (parâmetros) aninhadas em outras variáveis usando o botão de alternânciaVariáveis aninhadas. Você pode localizar rapidamente os parâmetros que deseja selecionar usando o campoPesquisar.
- SelecionePróximo.
- Revise as configurações.
- SelecioneSair.
Dê sua opinião