Variáveis do dispositivo
Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável de
Dispositivo
predefinida para exibir a memória e o uso de armazenamento no dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável de Memória livre
para exibir a quantidade de RAM disponível no dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.A categoria
Dispositivo
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas ao dispositivo HMI.Variável | Tipo | Definição | Ler ou gravar | Reinicialização necessária |
---|---|---|---|---|
Número do catálogo | String | Número de catálogo lido do controlador | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Frequência da CPU | UInt32 | Frequência em megahertz na qual a CPU está sendo executada | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Temperatura da CPU | UInt32 | Temperatura da CPU em Celsius | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Utilização da CPU | UInt32 | Porcentagem da potência de processamento da CPU, usada nos últimos dois segundos | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Contagem de redes Ethernet | UInt32 | Número de redes Ethernet suportadas pelo dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Contagem de portas Ethernet | UInt32 | Número de portas Ethernet físicas suportadas pelo dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Data do firmware | DateTime | Data do firmware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Versão do firmware | String | Versão do firmware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Código do produto de hardware | UInt32 | Código do produto de hardware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Tipo de produto de hardware | UInt32 | Tipo de produto de hardware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Versão do hardware | String | Versão do hardware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Série do hardware | String | Série do hardware do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Nome do host | String | Nome do dispositivo na rede | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Data/hora da última atualização do aplicativo | DateTime | Data e hora em que o aplicativo foi instalado pela última vez no dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Data/hora da última inicialização | DateTime | Data e hora em que o aplicativo foi inicializado pela última vez no dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Versão do SO | String | Versão do sistema operacional do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Nome do produto | String | Nome do produto do dispositivo | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Modo de proteção habilitado | Boolean | Desabilita as atualizações de aplicativos e firmware do dispositivo. | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Versão do Gerenciador do sistema | String | Versão do Gerenciador do sistema no dispositivo | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Tempo total operacional | UInt32 | Tempo de funcionamento total do dispositivo em horas | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Memória livre | UInt32 | Memória RAM não utilizada no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Memória total | UInt32 | Total de memória RAM no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Memória utilizada | UInt32 | Memória RAM utilizada no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Armazenamento livre | UInt32 | Armazenamento não volátil no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Armazenamento total | UInt32 | Total do armazenamento não volátil no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Armazenamento utilizado | UInt32 | Armazenamento não volátil utilizado no dispositivo HMI (em quilobytes) | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Dê sua opinião