Push das alterações para um repositório remoto

Faça push das alterações feitas para um repositório remoto para fazer backup do projeto em um local diferente do computador local e fornecer controle de versão para o projeto. As alterações com push ao repositório remoto estão disponíveis para outras pessoas que trabalham no projeto.
Quando há alterações para push, a mensagem "Alterações locais disponíveis para push" é exibida na barra de status e o ícone
Push para o repositório remoto
exibe um número azul com o número de commits para push.
IMPORTANTE: Ao fazer push das alterações para o repositório remoto, o projeto deverá ser sincronizado ou você será solicitado a fazer pull do repositório remoto e resolver os conflitos. Quando há alterações para pull, a mensagem "Alterações locais e remotas disponíveis para push e pull" é exibida na barra de status e
Pull do repositório remoto
exibe um número azul com o número de commits para pull. 
  1. No projeto aberto, selecione
    Push para o repositório remoto
    .
    Se você não tiver uma identidade de usuário do
    FactoryTalk Optix Studio
    , não estará autorizado a fazer push das alterações ao repositório remoto.
    Push para o repositório remoto
    exibe "Nenhuma identidade foi configurada". Selecione
    Configurar identidade do provedor
    e, para configurar a identidade, consulte Definir opções.
  2. (opcional) Se o controle de versão estiver habilitado para um projeto local e você estiver enviando as alterações do projeto local pela primeira vez e um repositório remoto ainda não estiver associado ao projeto, em
    Push para o repositório remoto
    , configure um repositório remoto:
    1. Identidade
      . Selecione sua identidade. Pode ser sua identidade do
      GitLab®
      ou do
      GitHub®
      .
    2. Proprietário/Grupo
      . Selecione o proprietário ou grupo do repositório. Pode ser sua identidade ou um grupo ao qual você pertence.
    3. Privado
      . Selecione para criar um repositório privado que apenas o proprietário ou grupo selecionado pode associar a um projeto.
    4. Público
      . Selecione para criar um repositório público que outros proprietários e grupos podem associar a um projeto.
    5. URL
      . Exibe a URL do repositório com base nas configurações selecionadas.
    6. Selecione
      Push para o repositório remoto
      para criar um novo repositório ou use um repositório existente que esteja vazio.
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
É feito push das alterações para o repositório e "Projeto sincronizado" é exibido na barra de status.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.