- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
Crie uma variável analógica de projeto derivada de
AnalogItemType
, que contém o tipo de dados indicado e retorna um objeto C# IUAVariable
correspondente.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
Argumentos
- browseName(QualifiedName)
- OBrowseNameda nova variável.
- dataTypeId(NodeId)
- O tipo de dados contido na nova variável.DICA: Um nó dentro da classeDataTypesrepresenta o tipo de dados. Por exemplo,OpcUa.DataTypes.Boolean.
Retornos
- IUAVariable
- Um objeto C# que corresponde à variável do projeto criada.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma API que cria uma variável analógica (
MyAnalogVar
) que contém um tipo de dados flutuantes:var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Dê sua opinião