Recursos do sistema
O
FactoryTalk Optix
versão 1.4.0 possui estes recursos.FactoryTalk Optix Studio
- Instale várias versões doFactoryTalk Optixno mesmo PC para aprimorar o gerenciamento de versões (suporte a várias versões).
- O conteúdo de armazenamento de retentividade carregado pode ser mesclado ao projeto.
- Foram adicionados os idiomas português e alemão aoFactoryTalk OptixStudio.
- A ajuda online oferece suporte a caixas de diálogo e pop-ups sensíveis ao contexto pressionando F1.
- Widgets de interface do usuário protegidos por senha impedem alterações não autorizadas e podem ser usados sem alterar atributos de comportamento ou aparência.
- A Biblioteca de modelos oferece suporte a novas opções para gerenciar conflitos de tipo ao arrastar objetos para a biblioteca ou projetos.
- Novas opções de folha de estilos para estilos de rótulo, painel de navegação, botão e barra de rolagem.
- Usabilidade:
- AExibição de projetooferece suporte a múltiplas seleções e um menu de contexto para permitir copiar/colar/excluir vários nós.
- O pop-upExportar aplicativo FactoryTalk Optixoferece suporte ao módulo de computação de borda incorporado.
- O pop-up Vínculo dinâmico retém o último item selecionado para uma navegação de item mais rápida.
- Foi adicionado um novo filtro para NetLogic àExibição de projeto.
Melhorias nos controles
- Propriedades avançadas de subelementos SVG oferecem suporte a opacidade, largura do traço e estilos de matriz de traço.
- Imagens SVG avançadas podem ser manipuladas usando a interface de script do Netlogic para animações avançadas
- Melhorias no DataGrid para configuração aprimorada de colunas e seleção de várias linhas.
- O controle Spinbox fornece feedback visual se o valor inserido estiver fora do intervalo.
- Controles de alarme aprimorados para oferecer suporte ao adiamento de alarmes de baixa prioridade ou indesejados.
- O controle WebBrowser exibe um erro de certificado para aceitar e continuar navegando no site com certificado autoassinado.
Melhorias nos contêineres
- Novo contêiner Layout de grade para projetar layouts flexíveis e responsivos, como painéis.
- O contêiner Layout em escala oferece suporte ao dimensionamento da fonte.
- Suporte à propriedade do contêiner da tela para cor e espessura da borda.
Melhorias nos conversores
- Suporte a espaços reservados nomeados para legibilidade aprimorada dos conversores Formatador de strings e Avaliador de expressões.
- Funções Left_Of e Right_Of incorporadas no conversor Avaliador de expressões.
Arquitetura expandida
- O Runtime agora pode ser definido como Executar como serviço.
- Suporte aprimorado a contêineres com licenciamento conectado.
Conectividade de dados
- O novo driver do microcontrolador fornece conectividade com a família de controladores Micro800 e MicroLogix 1400.
- Foi adicionado armazenamento de dados externo usando o InfluxDB.
- Foi adicionada a capacidade de conexão direta a inversores PowerFlex.
Novos direitos
- Direitos do Runtime baseados em assinatura disponíveis para todos os pacotes de tempo de execução.
- As atualizações de direitos permanentes do Runtime permitem a mudança para um tempo de execução maior para expansão de aplicativos.
Melhorias nos alarmes
- Foi adicionado suporte para adiamento de alarme como adiamento único ou adiamento por tempo especificado.
Página do FT Optix no FT Hub
- A nova ferramenta "Dimensionamento de dispositivo" ajuda os usuários a escolher o melhor dispositivo para suas necessidades com base no número de itens necessários para seu projeto, como tags, alarmes, telas etc.
Dê sua opinião