Requisitos de sistema
Use estes requisitos de sistema para determinar se os computadores podem executar os aplicativos
FactoryTalk®Optix™
e Aplicativos FactoryTalk Optix
.Requisitos de hardware para o Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
Para obter o desempenho ideal do
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
, o computador deve atender ou exceder estes requisitos de hardware:- Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
- 8 GB de memória RAM
- 20 GB de espaço livre no disco rígido
Requisitos de software para o Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
- Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
- Um editor de código externo para desenvolver código C# NetLogic personalizadoOBSERVAÇÃO: ARockwell Automationrecomenda usar o Microsoft Visual Studio 2022 ou o Microsoft Visual Studio Code como editor padrão de código. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.
Requisitos de software para o Editor da Web FactoryTalk Optix Studio
Editor da Web FactoryTalk Optix Studio
- Um navegador da Web que suporte oFactoryTalk®Hub™. Os navegadores compatíveis incluem navegadores modernos, comoGoogle Chrome™eMicrosoft Edge®. Navegadores mais antigos, como oInternet Explorer®, podem não funcionar conforme esperado.
Requisitos de hardware para o Aplicativos FactoryTalk Optix
Aplicativos FactoryTalk Optix
Os requisitos de hardware para o
Aplicativos FactoryTalk Optix
podem variar de acordo com o aplicativo e o tipo de dispositivo que executa o aplicativo.Requisitos de software para o Aplicativos FactoryTalk Optix
Aplicativos FactoryTalk Optix
- Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ou Ubuntu 22 (x64)
OBSERVAÇÃO:
O FactoryTalk Optix e os Aplicativos FactoryTalk Optix podem ser executados em hipervisores como o VMware® versão 15 ou posterior. Por motivos de compatibilidade, a renderização de software é usada por padrão.
Os
Aplicativos FactoryTalk Optix
são compatíveis com dispositivos fechados da Rockwell Automation que incluem OptixPanels e de Computação de borda integrada que executam o Yocto (ARM64).O
FactoryTalk Optix Studio
e os Aplicativos FactoryTalk Optix
são compatíveis com as seguintes versões dos sistemas operacionais Microsoft Windows, de acordo com a política de software padrão da Rockwell Automation:- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC de 64 bits
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC de 64 bits
- Windows 10 Enterprise de 64 bits
- Windows 10 Professional de 64 bits
- Windows 11 Enterprise de 64 bits
- Windows 11 Professional de 64 bits
- Windows Server 2019 Datacenter
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2022 Standard
Dê sua opinião