Exibir alarmes no fuso horário UTC

Crie um alias para a propriedade
Hora
do objeto
Grade de alarmes
para exibir eventos no padrão de fuso horário Hora Universal Coordenada (Coordinated Universal Time, UTC). UTC é o padrão de horário em que todos os fusos horários são baseados em todo o mundo. A exibição de alarmes no fuso horário UTC garante que todos os usuários estejam vendo as mesmas data e hora para os alarmes.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Nas
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Widgets
    .
  3. Arraste o objeto
    Grade de alarmes
    para a pasta desejada na pasta
    UI
    .
    GradeDeAlarmes# (type)
    é exibido.
  4. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Fechar
    .
  5. No editor, selecione a grade de alarmes e, em seguida, em
    Propriedades
    :
    1. Expanda
      Data/hora
      .
    2. Expanda a categoria
      Grade de dados
      .
    3. Expanda a categoria
      Coluna
      e selecione
      ModeloDoItemDeDados
      .
    4. Em
      Texto
      , selecione
      Adicionar vínculo dinâmico
      .
    5. Na janela
      Vínculos dinâmicos
      , expanda
      Aliases
      .
    6. Expanda
      Condição do alarme
      e selecione
      Hora
      .
    7. Escolha
      Selecionar
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.