Exibição Detalhes do alarme
Você pode abrir a exibição
Detalhes do alarme
no Resumo de alarmes
ou no Gerenciador de alarmes
para exibir informações detalhadas sobre um alarme selecionado.Variável de alarme | Descrição |
---|---|
Estado atual | Estado atual para Resumo de alarmes. O campo Estado atual exibe o valor dependendo da lógica do alarme. |
Mensagem | Mensagem associada ao evento de alarme, que é exibida quando o alarme está ativo. Exibe a mensagem para o estado de alarme mais alto aplicável. |
Status | Status exibe uma combinação de todas as condições de um alarme. Se alguma condição no alarme for Em alarme ou Não reconhecido, o alarme aparecerá como Em alarme ou Não reconhecido. |
Gravidade | O valor numérico mapeado para a prioridade atribuída da condição de alarme. 1 a 250 (Baixa) 251 a 500 (Média) 501 a 750 (Alta) 751 a 1.000 (Urgente) |
Confirmado | Exibe se o alarme está confirmado. |
Não confirmado | Exibe se o alarme não está confirmado. |
Estado de inibição | Quando um alarme tem mais de um estado de inibição, o ícone do estado de inibição mais alto aparece na tabela. Se nenhum ícone aparecer, o alarme tem uma boa qualidade e não será desabilitado, suprimido ou adiado. |
Nome | Nome do objeto de alarme que gerou o evento de alarme. |
Variável de origem | Variável monitorada pelo evento. |
Qualidade | Exibe informações de uma falha no caso de alarmes com falha. Bom - o alarme não está no estado de falha Ruim - o alarme está no estado de falha: o controlador não pode ser alcançado ou a variável InFaulted para IBA/TBA está definida como verdadeiro. |
Hora do evento | A data e hora da ocorrência do evento de alarme. |
Hora de Em alarme | A hora em que o alarme selecionado entrou no estado Em alarme. |
Hora de Saída do alarme | A hora em que o alarme selecionado entrou no estado Normal ou Saída do alarme |
Duração do adiamento | O tempo padrão durante o qual a condição de alarme selecionada é adiada para impedir a notificação de novas alterações de estado. A duração do adiamento é atribuída ao alarme no projeto |
Tempo máximo de adiamento | O tempo máximo em que o alarme pode ser adiado. |
Hora do adiamento | A hora em que o alarme selecionado foi adiado. |
Hora do cancelamento do adiamento | A hora em que foi cancelado o adiamento do alarme selecionado. Se o alarme estiver adiado no momento, esse é o momento em que é cancelado automaticamente o adiamento do alarme quando a duração do adiamento expira. |
Hora da habilitação | A hora em que o alarme selecionado foi habilitado |
Hora da desabilitação | A hora em que o alarme selecionado foi desabilitado. |
Hora da supressão | A hora em que o alarme selecionado foi suprimido |
Hora do cancelamento da supressão | A hora em que foi cancelada a supressão do alarme selecionado. |
Dê sua opinião